This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:6kW TPFC+HB LLC 架构

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296913/c2000-cgt-6kw-tpfc-hb-llc-architecture

器件型号:C2000-CGT
主题中讨论的其他器件:TIDM-02013

大家好、

客户有6KW 的申请。
计划使用 TPFC+HB LLC 架构、
目前、有关4组并联连接、请参阅 PMP40171。
是否有任何其他可参考的设计?  

PMP41017参考设计| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以知道客户是否正在实施车载充电器吗?

    我们有 TIDM-02013、这是一种7.4 kW OBC (TTPLPFC+CLLLC)参考设计。 请参考以下链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02013?keyMatch=TIDM-02013/PMP22650 

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    终端设备是功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    明白了。 如果客户对 TIDM-02013感兴趣、敬请告知。 我可以分享更多信息。

    谢谢

    斯里坎特