This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:TIDA-020047:第二个帧采集后2个 AWR2243级联挂起

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295934/am2732-q1-tida-020047-2x-awr2243-cascading-hangs-after-second-frame-acquisition

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好!

我们为2*AWR2243级联实现了一个应用程序,并且应用程序在从 DSS 接收到第二个帧后挂起。

在 DSS 侧、我们收到错误  "错误:无法发送 DPC_OBJDET_IOCTL_TRIGGER_FRAME"。

我们使用了中的雷达配置  AWR2243级联应用报告 SWRA574B。

您将找到 MSS 和 DSS 双方以及应用程序中使用的所有配置的附加日志。

您能帮助我们找出问题的根本原因吗?

谢谢。

e2e.ti.com/.../MSS_2D00_logs.txt

e2e.ti.com/.../DSS_2D00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有关于每个雷达帧配置的 ADC 样本数量的另一个问题、

    如果雷达使用两个剖面,则第一个具有128个 ADC 样本,第二个256个样本, 这是 ADC 样本数的预期值,用于配置此雷达的帧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个需要检查的点是关于中的配置文件配置  AWR2243级联应用报告 SWRA574B、

    第二个配置文件不起作用、我在使用此配置文件配置雷达时收到错误消息:

    但当我只将起始频率从78更改为77时、它接受配置文件。

    您能否检查一下并提供正确的配置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    正在基于 gMmwDssMCB 调用 DPC_OBJDET_IOCTL__TRIGGER_FRAME ioctl。 DPMTrigFrameSemHandle 信标发布通过 mmwDemo_DPC_ObjectDetection_csirxSOF0callback 完成。

    现在、您需要检查 AWR2243是发送 CSI 数据、还是 AM273x 器件本身无法接收 CSI 数据。

    我有关于每个雷达帧配置的 ADC 样本数量的另一个问题,

    两个 AWR2243器件的 ADC 样本数必须相同(级联)、因此两个器件上的给定帧需要使用相同的配置文件配置。 您可以使用 chirpConfig API 为给定的线性调频脉冲或帧启用/禁用单个 AWR2243的 TX。

    第二个配置文件不起作用,使用此配置文件配置雷达时出错:

    什么是错误值 profileConfig 返回? 您可以按照 ICD 或 mmwavelink.h 文件中的说明将该错误代码映射到失败原因。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gupta:

    我们对配置文件配置进行了一些修改、现在它可以正常工作了。

    谢谢。