This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何设置采集时间

Guru**** 2416270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293121/am2434-how-to-set-the-acquisition-time

器件型号:AM2434

您好!

我知道采集时间的目的是让 S+H (采样保持)电容器达到外部电路的电压电平。

AM2434数据表和技术参考手册(TRM)都说明了如何(通过 SampleDelay)设置该值、最大设置为257 SMPL_CLK、最小设置为2 SMPL_CLK。

但是、我找不到任何解释或公式来计算适当的采集时间。

我应该把一切都建立在实验之上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    对延迟回复深表歉意。 采集窗口通常基于给定输入信号的采样率要求、因此可以使采样保持电路充分充电、而信号本身在采样时不会改变。 我们已请求硬件专家返回、以便获得更好的响应。

    谢谢

    马德哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您可以参考这份有关 C2000 ADC 的应用手册、以便更好地了解如何根据您尝试观察的信号的特性选择采集窗口。  https://www.ti.com/lit/SPRACT6

    以下是 AM2434 ADC 的参数:

    参数 注释
    VFS 1.8 adc 基准电压
    最大值(uV) 219.7266 最大采样误差
    TSH 用户根据应用采样率请求选择的值
    Ron 200 采样开关导通电阻
    通道 5.5pF 采样保持电容器
    CP 5.5pF 片上寄生电容

    此致、

    布赖恩