This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:引导加载程序固件更新、引脚使用

Guru**** 2584105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298195/mspm0l1306-bootloader-fw-update-pin-usage

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:REF3025SysConfig

大家好,香榭丽舍

客户正在最终确定他的第一个 MSPM0L PCB 并提出一些与 BSL/引脚相关的问题:  

1.

对于 ADC、我们将使用外部基准电压源(REF3025)。 我们将通过 PA23将 VREF+馈送到引脚27、VREF-与 GND 相同。
我们是否需要将 PA21连接到 GND 的引脚25、或者我们是否可以将此引脚用于其他目的?
文档中的几个要点表明、PA21在引脚25上的使用是可能的。
但在 TRM 中、第9.2.2章指出"当为 ADC 提供外部基准时、需要使用适当的去耦电路将 VREF+引脚连接到基准源、并将 VREF-引脚接地。"

2.

我们将提供一种方法来更新固件。
该工具不应向我们的客户提供、但我们的应用工程师应该能够轻松地使用它。
引导加载程序(BSL)应通过 UART0进行通信、但使用的引脚与用于固件开发的内部诊断接口的相同 UART 不同。
在 Launchpad 上、我们为诊断接口提供了 PA8和 PA9、我们想让 TI 尽可能为 BSL 使用预配置的引脚。
很遗憾、我不确定 TI 预配置的引脚。
TI 为 BSL 预配置了哪些引脚?
如果我们无法使用预配置的引脚、我们可以首先在配置存储器(NONMAIN)中配置替代引脚。
我们希望避免这种情况。

3.

MSPM0引导加载程序用户指南(SLAU887)介绍了"接口自动检测"阶段。
该阶段是否考虑了 TI 或我们配置的 UART0的引脚配置?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 DJ-NG

    我们是否需要在引脚25处将 PA21连接到 GND,或者我们是否可以将此引脚用于其他用途?

    仅连接 Vref +可用、您可以将其用于其他目的、但 Vref 性能会受到影响。

    这取决于客户的需求,如果只有连接 Vref +满足客户的要求,这是很好的。

    否则需要同时连接 GND+和 Vref 并添加去耦电路以提高 Vref 的 性能。

    Li Jincheng 说:
    TI 为 BSL 预配置了哪些引脚?

    这是 L1306数据表中的默认 UART BSL 6.2:

    它似乎与 Vref +有冲突、你必须更改这个引脚。

    可以使用最新版本的 SysConfig 和 SDK 轻松更改默认 BSL UART 引脚。

    Li Jincheng 说:
    用于固件开发的内部诊断界面。

    该接口用于何处? 如果它位于用户的应用程序(main.c)中、则 BSL-UART 和诊断 UART 可以共享同一个引脚、因为 BSL-UART 将仅在 BSL 阶段使用。

    此阶段是否考虑了由 TI 或我们配置的 UART0的引脚配置?

    可以。 你不需要担心这个阶段的动作。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    对于默认 BSL UART 引脚、我没有实现表1-25中的 UART TX IOMUX PINCM 寄存器关系。 表6-1的 PINC MX 列中添加了技术参考手册中的 BSLPINCFG0字段说明。 引脚属性的详细信息。

    此致、Rudi