This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:独立 SysConfig 和 CCS 包含 SysConfig 的差异

Guru**** 2435000 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297644/mspm0l1306-difference-in-standalone-sysconfig-and-ccs-included-sysconfig

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

我一直在查看 LP-MSPM0L1306的独立文件和 CCS (在其中一个示例中)中的 SysConfig 文件。

不过、我看到这两者之间有相当多的差异。 我注意到的一些差异如下。

  • 在"Reserve Peripherals"选项卡上、有更多可用外设。
    •   和  
  • 独立版本的左侧有一个硬件选项卡。 与 CCS SysConfig 上的无硬件选项卡
  • 以进行演示。 它具有此板视图、而 CCS SysConfig 版本。 不是这个。

为什么存在这些差异、以及是否还有其他需要注意的地方?  

这与 SDK 版本有关吗?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您可以在此处查看您的 syscfg 版本:

    最新版本是 版本:1.18.0.3266 发布日期:2023年10月4日

    Unknown 说:
    在"保留外设"选项卡上,有更多可用外设

    请先检查您的版本。 这是一样的。

    Unknown 说:
    在独立版本中 它具有此板视图、而 CCS SysConfig 版本。 没有此项。

    对于硬件部分和此问题、请通过点击下面的图像按钮来更改 LaunchPad 或器件:

    然后点击开关按钮以更改 LaunchPad 或 Board-None 和 Device-L1306。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的答复。

    我更新并重新检查了所有内容、但对我来说仍然是相同的结果。 您的 CCS SysConfig 与独立 SysConfig 之间是否有任何差异、或者这只是我的笔记本电脑上的问题吗?

    此致!

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件 L1306与此相同:

    在 SysConfig 端、您需要一开始就尝试以下操作:

    在 CCS、右键点击 project - properties - general - products:

    此外、我们通常不使用保留外设、而是更常用的软件。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的快速响应。 我明白你现在的意思了。

    为什么当我选择 LP-MSPM0L1306、而不是 LP 特有的 SysConfig 时、CCS SysConfig 会打开示例代码的"board unselected""m m0l1306 "器件。

    -马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    此外、还有一个跟进问题:何时应该挑选特定于 LP 板的 SysConfig? 或者我是否始终只选择板未选择的选项。

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它具有板视图、便于轻松进行硬件预览。

    实际上、电路板和器件共享同一个 MCU 芯片 L1306。

    后续问题:我应该何时挑选特定于 LP 板的 SysConfig? 或者我是否总是只选择板未选择的选项。

    对于在它们之间进行选择没有具体要求、因为示例代码全部使用器件选择、

    我通常使用器件 L306 、而不是电路板 LP-L1306。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的快速响应。

    Unknown 说:
    在独立版本中 它具有此板视图、而 CCS SysConfig 版本。 没有此项。

    我现在明白了。

    那么、电路板与器件选型之间没有代码生成差异?

    谢谢。

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    因此主板与器件选择之间没有代码生成差异,那么?

    为什么不对此进行快速测试?

    比较文件 ti_msp_dl_config.x 没有问题。

    一个有用的软件将帮助你很多: 滑板车软件| Home of Beyond Compare

    此致、

    赫利克