This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我想在不使用 F021应用手册的情况下开发引导加载程序固件。

Guru**** 2946190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296687/tms570ls3137-i-want-to-develop-a-bootloader-firmware-without-f021-application-note

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在使用一个需要引导加载程序的软件。 因此、我开始研究如何使用 tms570ls3137开发引导加载程序固件。 我发现 F021文档和图书馆是一个非常有用的总体发展。 但我必须作为裸机开发软件、这样我就不能太多地使用这些库。 之后,我尝试了很多次裸机固件,我无法成功。 你有什么路线图给我吗?

另一个问题是我无法从高级 F021闪存擦除/编程文档中访问寄存器。  如何访问这些寄存器?


古坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您可以查看我最近的帖子:

    (+) TMS570LS3137:闪存擦除或编程-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagadish ,我已经阅读这篇文章。 可以、但它对我没有帮助、因为我想问、在没有任何内置库的情况下、如何写入数据和地址寄存器? 通过 F021应用、我们可以访问这些寄存器、但当我尝试自行访问时、现在无法访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    没有用于闪存寄存器写入过程的特殊文档、我们只需要遵循 TRM。

    您能否提供您的代码片段并向我解释您正面临屏幕截图问题的位置、然后我可以在这方面为您提供帮助。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我尝试了类似的代码部分。 我访问了闪存、但 无法成功地将正确的数据写入闪存。 当我尝试此代码部分时、我想写入用零填充的所有闪存部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚才我在 Fo21闪存库的参考指南链接下面找到、它可能也非常有用:

    F021闪存 API 参考指南(v2.01.00)(修订版 H)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经分享了我的愿望。 我想在没有 F021的情况下开发我的软件,这就是 ı á s 挣扎这么多的原因。 此 API 对.lib 文件具有如此多的依赖性。 ı F021应用中使用的一些寄存器通常是保留寄存器、因此 μ C 将无法访问这些器件。 没有 F021、您能否使用指南或应用手册? 我必须将我的软件作为裸机进行开发。

    此致

    古坎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    实际上、您需要执行以下过程来写入闪存:

    Fapi_initializeFlashBanks

    Fapi_setActiveFlashBank

    Fapi_enableMainBankSectors

    在完成上述三个步骤之后、您应该需要执行编程命令 Fapi_issueProgrammingCommand。

    但我观察到的是、我没有看到与"Fapi_setActiveFlashBank"相关的代码、并且

    "Fapi_enableMainBankSectors" 、您是在初始化或激活闪存之前就开始执行此步骤。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。  

    古坎