This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:DP83869和 DP83TG720之间的软件兼容性

Guru**** 2551440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295861/am2634-q1-software-compatibility-between-dp83869-and-dp83tg720

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

 

MCU 上安装的软件是否与 EVM 上安装的以太网 PHY (DP83869)以及支持汽车和1000Base-T1的 DP83TG720兼容?

我的客户正在考虑将 DP83TG720用于他们的产品、并且想知道评估板上的 DP83869软件是否可以像在他们自己的电路板上使用 DP83TG720一样使用。

谢谢。此致、
秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki:

    我们有关此主题的专家已外出、将于11月28日之前返回、请预计本周早些时候收到回复。

    此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 上安装的软件是否与 EVM 上安装的以太网 PHY (DP83869)以及支持汽车和1000Base-T1的 DP83TG720兼容?

    我的客户正在考虑将 DP83TG720用于他们的产品、并且想知道评估板上的 DP83869软件是否可以像在他们自己的电路板上使用 DP83TG720一样使用。

    [/报价]

    尊敬的 Hideki:

    我需要更多的信息在 这里,你在这里重新读取什么软件? 是 SDK 本身还是 PHY 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。

    我问了客户您的问题、他们正在考虑整个软件、包括应用程序、驱动程序等。

    我按如下所示回答这些问题。 请修改这些答案并添加您的评论。

     - 使用  DP83869的应用软件 也可以通过 DP83TG720重复使用。 (可能需要一些修改。)

     - 很难将 DP83869驱动程序用作 DP83TG720、但可以通过一些修改来使用。

    谢谢。此致、
    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的松本秀明:

    当前版本的 ENET LLD 支持以下 PHY 驱动程序:

    -通用 PHY 驱动程序
    - TI DP83867 RGMII PHY
    - TI DP83869 RGMII PHY
    - TI DP83822 RMII PHY  
    - VSC8541 QSGMII PHY

    当您集成一个新的 PHY 时、不能保证该功能与另一个 PHY 的驱动程序一起工作。 它可能需要进行一些修改、但我们尚未测试使用  DP83TG720 PHY 与 DP83869 PHY 驱动程序。

    请要求客户按照 SDK 中提到的步骤来实现新的 PHY。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/enetphy_guide_top.html#enetphy_guide_implementing

    此致、
    Shaunak