主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 EK-TM4C123GXL
使用上面的 TI 板来初始化第二个板。 我已经使用 JTAG 链接完成了第二个板的多个器件的编程、但是在第五个板上、我将在从 TI 板上拔下 JTAG 之后显示此错误消息。 用备用 TI 板尝试重试、但仍然收到相同的错误。 我已尝试解锁 TI 板并更新 ICDI 固件、但仍未解决任何问题。 有时在解锁电路板后、我会显示错误"1"、但会快速返回到"0"错误。 这一切都在闪存编程器构建1613上。
另外值得添加的是、连接器都正确无误、电源 LED、3.5V 和5V 亮起以及 LCD 屏幕。 将智能编程器2软件用作测试时、人们拿起了 TI 板并阅读它、我相信它是连接器或电缆。
另外、我是第一次使用 TI 进行电路板编程、他是我工作场所最近这位左侧主管的人。 我并不完全确定具体情况、但我认为这可能非常简单、因为只有在拔下 JTAG 电缆后才会出现问题。