This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:当您在 uniflash 中按下"Quot";"Read Target Devices&quot";按钮时、TM4C 微控制器会发生什么情况?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297801/tm4c1294ncpdt-what-happens-to-a-tm4c-microcontroller-when-you-push-the-read-target-device-button-in-uniflash

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我将 TM4C1294NCPDT 与 XDS110调试器配合使用。 我对闪存中是否存在代码感到好奇。 因此、我尝试了使用 Uniflash 读取存储器。 当我按下"Read Target Device"按钮时、我的应用程序在短时间内损坏。 在这么短的时间内中断不起作用。 因此、我需要了解从 Uniflash 到 TM4C 微控制器的操作。

请帮助我了解使用 xds110调试器在 Uniflash 中读取闪存的概念和操作、并消除这些疑问。

1.这对我的应用程序代码有什么影响?
2.当 Uniflash 和微控制器交互时会发生什么情况?
3.闪存是否冻结?
4、为什么中断不是在特定的时间执行呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我要使用带有 XDS110调试器的 TM4C1294NCPDT。 我对闪存中是否存在代码感到好奇。 因此、我尝试了使用 Uniflash 读取存储器。 当我按下"Read Target Device"按钮时、我的应用程序在短时间内损坏。 中断在这么短的时间内不起作用。

    "你说什么? 或者您是说 在调试器读取目标存储器时、应用无法在预期的时间完成其任务吗?

    Unknown 说:
    1. 这对我的应用代码有什么影响?
    2.当 Uniflash 和微控制器交互时会发生什么情况?
    3.闪存是否冻结?
    4.为什么中断不是在特定的时间执行?

    我不是 Uniflash 架构专家。 从较高层次看、您可以将 Uniflash 视为调试器。 Uniflash 可能已暂停处理器、以便它可以扫描到 CPU 调试逻辑的指令(例如 LDM 指令)、并让 CPU 读取存储器内容。   如果您的应用程序对 CPU 如中断等停止敏感、或者与访问同一资源的其他主器件(例如 uDMA)竞争、那么您可能会看到一些影响。