请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好!
我需要2个独立的时钟输出信号以及25MHz 来驱动电路板中的2个 PHY。
您能建议 AM243x ALV 的可能 CLKOUT 引脚吗?
此致、
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要2个独立的时钟输出信号以及25MHz 来驱动电路板中的2个 PHY。
您能建议 AM243x ALV 的可能 CLKOUT 引脚吗?
此致、
陈
尊敬的 Chen:
CLKOUT0 (ALV 上的引脚:A19和 U13)可用于驱动2个 PHY。
CLOCKOUT0引脚具有专用的 CTRLMMR_CLKOUT_CTRL 寄存器、如器件TRM (AM243x TRM (修订版 E)中所述。 包括下面的屏幕截图以供参考。
要启用 25 MHz 信号、Bit0 (CLK_SEL)应设置为1、Bit4 (CLK_EN)应设置为1。