This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243X 时钟

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297625/am2434-am243x-clockout

器件型号:AM2434

您好!

   我需要2个独立的时钟输出信号以及25MHz 来驱动电路板中的2个 PHY。

您能建议 AM243x ALV 的可能 CLKOUT 引脚吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    CLKOUT0 (ALV 上的引脚:A19和 U13)可用于驱动2个 PHY。  

    CLOCKOUT0引脚具有专用的 CTRLMMR_CLKOUT_CTRL 寄存器、如器件TRM (AM243x TRM (修订版 E)中所述。 包括下面的屏幕截图以供参考。

    要启用 25 MHz 信号、Bit0 (CLK_SEL)应设置为1、Bit4 (CLK_EN)应设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

      我 是否可以与您确认硬件连接?

    • CLKOUT0 (A19引脚)到 XI 引脚(PHY1)
    • CLKOUT0 (U13引脚)到 XI 引脚(PHY2)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、是的、这是正确的。

    此致、

    萨哈纳