主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好!
我将 TMS570LS3137微处理器用于我们的项目。
我们必须使用 TMS570 HET 端口捕获 PWM 频率。 为此、我们使用了 Halcogen 生成的 HET 库。 但 capGetSignal 无法正常工作。 我们意识到它的工作方式是这样的:
持续测量高达特定频率的值、如下所示:
应用的 PWM 频率 捕获的 PWM 频率
90kHz 100.4kHz
92kHz 100.4kHz
96kHz 100.4kHz
98kHz 100.4kHz
99kHz 100.4kHz
100kHz 100.4kHz
102kHz 117.187kHz
104kHz 117.187kHz
106kHz 117.187kHz
108kHz 117.187kHz
110KHz 117.187kHz
120kHz 140.652kHz
它似乎在特定范围内仅输出一个频率。

我们不明白为什么这段时间会这样?
我们的测试代码如下:

谢谢。