This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:2个 AWR2243级联配置

Guru**** 2542530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294978/am2732-q1-2-x-awr2243-cascading-configs

器件型号:AM2732-Q1

您好!

参考这份文档" www.ti.com/.../swra574b.pdf ,在表5中,我需要恢复和如何配置"空闲时间抖动"在我的啁啾/配置文件配置。

此致

阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    空闲时间基本上是两个连续线性调频脉冲之间的持续时间。 默认情况下、所有线性调频脉冲的值均为0。 但是、当具有可设置的空闲时间抖动时、 啁啾_配置_ API (参数-空闲时间变量)  该特定线性调频脉冲的空闲时间可能会有变化。  

    实现  ChirpConfig_mult  API 位于  mmWave Studio (版本- 3.0.14)  您可以为级联系统设置 deviceIndex 和空闲时间抖动。 所述空闲时间抖动将应用于包含提到 deviceIndex 的器件的 chirpStartIndex 到 chirpEndIndex 的线性调频脉冲。

    谢谢。
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请回答另一个与级联雷达有关的问题。 请 MCU 和 SDK 中的毫米波演示是否支持多个性能评测配置?  

    我将从本演示开始支持级联雷达(X2)。

    此致

    阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用 MCU 和 SDK 的毫米波演示是否支持多个性能评测配置?  [/报价]

    本次毫米波演示仅供参考。 它仅支持您可以使用 DCA1000采集的数据流。 当前、它仅适用于单个配置文件。 否则、您需要修改演示代码、以支持其他功能和多重性能分析。

    有关更多详细信息、请参阅演示文档。

    谢谢。
    阿尼尔班