This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:如果 MSPM0l1305通过 UL 认证?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297661/mspm0l1305-if-mspm0l1305-pass-ul-certification

器件型号:MSPM0L1305

尊敬的支持团队:

我的客户正在使用 MSPM0l1305进行烟雾探测器项目、需要通过 UL 认证。

此部件号之前是否已通过此认证?

或者、如果 MSPM0系列哪个 p/n 通过了此认证?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leo

    我对产品的 UL 认证感到好奇吗?
    我是说它是系统级 认证、而不是芯片级。

    如果我有误解、请指出。

    此致、

    赫利克