This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:can't export "example.syscfg"文件

Guru**** 2537600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297514/lp-am243-can-t-export-the-example-syscfg-file

器件型号:LP-AM243

尊敬的专家:

导出存档文件时,我没有看到"example.syscfg"文件。 那么我该怎么办呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    右键单击这个项目并选择 Export... ,然后选择"General"(常规)下的"Archive file"(存档文件),然后单击"Next"(下一步)。 您也应该能够看到 example.syscfg。 请告诉我这是否起作用。

    此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sahana:

    这是你建议我 以前尝试过的步骤的流程。 结果显示在图中。 但 我找不到"example.syscfg"文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保您已选中下图所示的"解析和导出链接的资源"选项。

      

    此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sahana:

    我认为是可行的。 我可以找到  "example.syscfg"文件。 谢谢你。

    顺便说一下、我想知道这些.h 文件是否可以一起导出。 因为我在 zip 文件中找不到.h 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果此处的最终目标是在 PC 之间移动项目、则 使用"Include options"中定义的路径将包含使用"Include options"定义的头文件:

    只需确保要包含文件的路径是正确的。

    另一种方法是手动复制.h 文件并将它们放在工程的基本目录中、然后导出。

    此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sahana:

    我刚刚 尝试了手动方法、它可以正常工作。  感谢你的帮助。

    此致、

    sigong