This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:示例代码和其他开发工具

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296367/mspm0g1105-sample-code-and-other-development-tools

器件型号:MSPM0G1105

大家好!

我们的产品使用 MSP432P 系列芯片。

我遇到了问题、在 E2E 上发帖寻求帮助、并且获得了 MSP432P 系列已停产几天的信息。

现在、我想针对我们公司的新产品搜索其他32位 MCU 器件。

我在开发时使用了 MSP430和 MSP432系列器件的 TI 寄存器级示例代码。

现在、我无法搜索与 MSPM0系列器件相同的资源。

是否有适合我使用的 MSPM0系列器件和代码示例?

如何在 TI 的网站或 CCS IDE 上找到它们?

Br、

诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    首先、从 MSPM0网页购买器件: ARM Cortex-M0+ MCU | TI.com

    以下是 M0的开发资源: ARMRegisteredCortexRegistered-M0+ MCU 设计和开发| TI.com

    您可以从 TI 开发人员专区: TI 开发人员专区轻松开始查看示例代码

    根据寄存器级示例代码的要求、您可以使用 图形用户界面 syscfg 快速构建开始演示、然后将其转换为不带驱动程序库层的寄存器操作代码。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您提供的信息。

    我将在网站上检查器件。

    我已查看 TI 开发人员专区和图形用户界面 syscfg 网站。

    实际上、我不知道如何使用这些资源、也 不知道如何使用 图形用户界面 syscfg。

    也许我需要花一些时间来了解这些工具。

    如果有工具的用户指南、请告诉我。

    我通常会在 TI 的网站上直接下载代码示例并使它们符合我们的需求。

    现在、我需要了解云资源是如何工作的。

    Br、

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    还可以从 M0页面下载 CCS 和 SDK。

    导入与您的设计相关的示例代码并仅打开 example.c 和 syscfg 文件、您就会明白这些操作是如何工作的。

    您还可以在此页面上找到快速入门指南:  

    MSPM0 SDK 快速入门指南—MSPM0 SDK 快速入门指南1.0文档

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae70

    视频指南可能有用: 德州仪器的个人空间

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我已经为 MSP432系列器件创建了一些符合我们的寄存器级产品要求的示例代码。

    我可以直接在 MSPM0系列中使用它们吗?

    当然、我应该更改某些寄存器或 MSPM0头文件中定义的寄存器名称。

    BTW、

    对于最新器件、我应该安装哪个版本的 CCS。

    我们也使用 MSP430系列器件、我的老板建议我们的产品同时使用 MSP430和 MSPM0。

    我将需要一个能够创建 MSP430、MSPM0甚至 MSP432器件的 IDE。

    Br、

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我可以在 MSPM0系列中直接使用它们吗?

    不可以、许多采样点不兼容、两个器件之间的寄存器和功能工作方式不同。 但对于 MSPM0、外设初始化很快。

    另外、您还可以快速查看本文档: https://www.ti.com/lit/an/slaae74a/slaae74a

    最新器件应安装哪个版本的 CCS。

    您可以使用最新的 CCS、只需在安装过程中点击 MSP430、MSP432和 MSPM0支持包即可。

    您还需要安装他们的 SDK。

    此致、

    赫利克