This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:能否找到 LP-MSPM0G3507的 SMBus 示例源代码

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0-SDK, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296888/mspm0g3507-can-i-find-the-smbus-sample-souce-code-for-lp-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0-SDK

嗨,温柔的人

我期待看到 LP-MSPM0G3507的 SMBus 示例源代码。

我知道 I2C 样本源可以在 mspm0_SDK 中找到。

它在通信协议上是否与 I2C 和 SMBus 兼容?

请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    可以在本地安装的 MSPM0-SDK 中找到 SMBus 源代码。 在 Windows 中、默认路径为: C:\ti\mspm0_sdk_ \SOURCE\ti\smbus

    同样、在  C:\ti\mspm0_sdk_中也有 SMBus 示例 \examples\nortos\lp_MSPM0G3507\smbus。

    它在通信协议上是否与 I2C 和 SMBus 兼容?

    [/报价]

     

    I2C 和 SMBus 足够接近、在大多数应用中可以将它们视为兼容、但这里总结了一些差异: SMBus 与 I2C 器件的兼容性  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon-San

    感谢您发送编修。

    我完全理解、并解决了我的问题。

    谢谢

    此致