This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:AM2631

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64DC01EVM, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294570/am2631-am2631

器件型号:AM2631
主题中讨论的其他器件:TMDS64DC01EVM

您好!

 GPMC 子卡 (SRAM、NAND 或 NOR) I/F 是否可用?

谢谢。

H·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh Ngugen:

    我们目前正在为前面提到的 GPMC 开发子卡。
    我将与我们的内部团队联系、并让您及时了解哪个子卡最有可能投放市场。

    请告诉我、 您优先使用哪个 GPMC 子卡。 (对于此模式、存储器/闪存)  

    谢谢。此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 TI 正在开发或已经拥有 供内部使用的 TMDS64DC01EVM、它用于 NAND 接口。 我正在寻找的是通过 GPMC 承载异步 SRAM 或 FPGA/ASIC 外部总线接口的子卡。 似乎该领域的许多用例都需要裸机/自由 RTOS 和/或 Linux SDK 的驱动程序。 我们的目标 SoC 是 AM64xx 系列。

    我很感激子卡可用的通知。

    此致、

    H·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huynh Nguyen:

    AM64团队将就此问题与您联系。

    此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    感谢您的查询。

    问题1、我正在尝试理解该查询。 您检查一下我们是否有带 SRAM 的 GPMC 子卡吗?

    如果需要、我们没有带异步 RAM 或 FPGA 接口的 GPMC 子卡。  

    Huynh Nguyen, 根据我的理解,下面是你们对团队的建议。

    我正在寻找的是通过 GPMC 承载异步 SRAM 或 FPGA/ASIC 外部总线接口的子卡。 似乎该领域的许多用例都需要裸机/自由 RTOS 和/或 Linux SDK 的驱动程序。 我们的目标 SoC 是 AM64xx 系列。

    规格。 我将向内部团队提供反馈。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您的团队何时将为 AM2631提供 GPMC-SRAM I/F 子卡? 我们还使用此 SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huynh Nguyen:

    谢谢你。

    对于 AM64x、路线图中目前没有这些子卡设计。 我将与 EVM 团队确认相同的内容、如果有其他输入、我将更新该主题。  

    如果您在技术说明或审查方面需要任何支持来设计自定义子卡、 我们可以提供所需的支持。

    我将把该线程重新分配给  AM2631 团队以进行进一步评论。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh Nguyen:

    对于 AM263、设计路线图中目前没有 GPMC-SRAM 子卡。
    相反,我们正在开发 GPMC-PSRAM 子卡。
    关于其他子卡的开发,我们必须在感恩节假期后与团队讨论。

    我想知道 波音公司使用 PSRAM 而不是 SRAM 是否可以接受?

    谢谢。此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huynh Nguyen:

    请注意、 上述 Rijohn 的子卡可能与具有以下接口连接的 AM64x EVM 不兼容。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rijohn,

    谢谢、您能展示一下 GPMC-PSRAM 的接口连接器/接头吗?

    V/r、

    胡恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    我理解、虽然我在咨询 AM263x GPMC 接口、但我已经知道 AM64xx 团队也开发了

    TMDS64DC02EVM、GPMC-NAND 卡、供内部使用。 我还有这张卡的原理图。

    希望其它存储器器件的 GPMC I/F 也将很快开发。

    我将为我的驱动程序开发评估其中任何一个。

    V/r、

    胡恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huynh Nguyen:

    感谢您的意见、

    我理解、虽然我在咨询 AM263x GPMC 接口、但我已经知道 AM64xx 团队也开发了

    TMDS64DC02EVM、GPMC-NAND 卡、供内部使用。 我还有这张卡的原理图。

    [/报价]

    很高兴听到您熟悉 AM64x 的附加卡。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rijohn,

    您能否估计此 GPMC-PSRAM 卡何时可用于 LP-AM263x? 我已经从 LaunchPad EVM 从 J1-J8 (exceptJ3)获取 I/F 信息

    对于8位数据。

    V/r、

    胡恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huynh:

    GPMC-PSRAM 子卡专 为以下应用开发: 仅 CC-AM263x 而不是 LP-AM263x。
    预计将于2024年3月发布。

    此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    遗憾的是、由于产品仍在开发阶段、我们无法分享原理图。
    不过、我可以告诉您、GPMC-PSRAM 接口连接器是按照 AM263x 技术参考手册中的接口说明开发的。


    有关 GPMC-PSRAM 接口的更多详细信息、请参阅 表13-197支持的内存接口  和 图13 -  AM263-TRM 中有126个。

    此致、
    里约恩