This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:连接到 ADC 的内部多路复用器的开关速度

Guru**** 2443730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295346/mspm0l1306-how-fast-internal-multiplexer-connected-to-adc-can-be-switched

器件型号:MSPM0L1306

您好!  

连接到 ADC 输入的多路复用器的开关速度有多快?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比进行测量快得多的时间。 尤其是当您具有高源阻抗时。 我想您的问题实际上是:您进行一系列测量的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考此线程并开始测试代码 exe 周期:

    MSPM0G3507:调试模式下的主时钟更改并使用 IAR -基于 Arm 的微控制器-内部论坛-基于 Arm 的微控制器-内部- TI E2E 支持论坛

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi-San:

    谢谢你的答复。 我想我想要知道的信息可以在数据表上找到、但我没能找到。 连接到 ADC 的内部多路复用器是否没有具体的开关速度值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    数据表中没有相关信息。

    但您可以查看 M0L1306 TRM 中的图7-1和图9-1。

    外部引脚直接连接到模拟外设。

    您可以让 ADC 和数字外设共享 同一个物理接口、但不建议这样做。

    是否没有连接到 ADC 的内部多路复用器的开关速度的具体值?

    也许我想、关键点是 ADC 开始时间。

    数据表中有一些 ADC 开关特性、例如软件触发最小宽度。

    此致、

    赫利克