This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:显示在 cmd 文件和 MSPM0闪存设置发生更改后出现错误。 连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示存在来自先前的 SWD 请求的错误条件。 清除错误条件、然后尝试 SWD

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296963/lp-mspm0l1306-showing-error-after-changes-in-cmd-file-and-mspm0-flash-setting-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0-the-target-indicates-there-is-an-error-condition-from-a-previous-swd-request-clear-the-error-the-cond

器件型号:LP-MSPM0L1306

您好!

出于引导加载目的、我之前已经更改了 CMD 文件闪存示例闪烁 LED 程序的来源和长度部分。 但无法成功。 我已经更改了我所做的所有设置。 但显示错误: 连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示存在来自先前的 SWD 请求的错误条件。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包9.13.0.00201)。  无法进行进一步调试。  

所以请帮助我解决这个错误 ?  ;):D  

下面是我所面临的错误的屏幕截图。

下面是我的 CMD 文件设置。

以下是我的闪存设置。

此致

了解