This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:数据表条目:M0的引脚排列、采用16引脚 WQFN 封装

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293797/mspm0l1105-datasheet-entry-pinout-for-m0-in-wqfn-package-with-16-pins

器件型号:MSPM0L1105

嗨、专家:

您能否说明一下 Mspm0-BSL TX 和 Rx 的正确引脚是哪一个。

我们会在数据表中针对不同的引脚进行说明。 引脚16+"-"和引脚1 +引脚2。

您能否在此说明正确的选择是什么?  

数据表中是否有错误、或者我是否只是提出了任何问题?  

 

注:  

当将 BSL-示例移植到采用16WFQN 封装的 MSPM0L11xx 时、它还会指出 PIN1 // PIN2作为可能的引脚。

另一个选项是引脚18、这是我在数据表中看不到的。

感谢您的澄清、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alex

    非常感谢您的反馈!

    我会和我的同事一起了解这一点。

    您可以尝试通过 M0L1105 WQFN16器件上的不同 UART 端口运行以下代码(BSL 示例)。

    以找到正确的端口。

    BSL_error_t Host_BSL_Connection(void);

    如果我得到更新、我会尽快告知您。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已经有答案?

    我已将其移植到示例中的引脚1和2、但这实际上意味着我们的数据表中存在错误!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    很抱歉这个问题

    我们将解决这个问题。

    此致

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    没有问题,只需要知道这是 数据表中的一个功能,或者这是一个可能的多路复用选项:)  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    没有  针对 SWD 接口的复用。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的工作!!

    谢谢你。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    BSL UART 的正确引脚如下:

    感谢您的反馈。

    此致、

    赫利克