This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:是否有通过 I2C 接口更新 MSPM0L1306固件的演示?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296494/lp-mspm0l1306-is-there-a-demo-for-firmware-updating-of-mspm0l1306-via-i2c-interface

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

大家好、我 手头有 LP-MSPM0L1306、我正在探索它的 BSL 功能。

按照本文档(MSPM0引导加载程序(BSL)主机实现(修订版 A))的说明、我可以在 SDK 中使用 UART 成功运行 BSL 演示。

应用中。 我想使用带有 I2C 接口的 BSL。

那么、我们有没有用 I2C 运行 BSL 的演示吗?

还有一点、我的 SDK 版本是 mspm0_SDK_1_20_01_06。

期待您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    您可以在 SDK 的文件夹中找到更多 BSL 示例:

    C:\ti\mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\bsl

    L 系列和 G 系列的 BSL 接口相同。

    只需将示例[BSL_HOST_MCU_i2c_to_m0l_target]迁移到 L 系列器件即可。 (我的意思是 L 控制 L、示例是 G 控制 L)。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经知道您提到的以下演示代码。 应用中。 我的 BSL 主机将是 soc 芯片、就像 BeagleBone 或 raspberrypi 一样。

    因此、最好  mspm0_SDK_1_20_01_06/tools/bsl/BSL_GUI_SOURCE_CODE 中的代码也支持 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    将演示[bsl_host_mcu_i2c_to_m0l_target]中的硬件层替换为 SoC 的硬件驱动程序没问题。

    仅 GPIO 和 I2C。

    因此最好  mspm0_sdk_1_20_01_06/tools/bsl/BSL_gui_source_code 中的代码也支持 I2C 接口。

    感谢您的意见、我们将考虑。

    此致、

    赫利克