This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI 是否提供能够使 TM4C1294NCPDT 变为 XDS110的软件?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, SEGGER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296206/tm4c1294ncpdt-does-ti-provide-s-w-that-can-make-tm4c1294ncpdt-to-xds110

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: SEGGERUNIFLASH

我要将 TM4C1294NCPDT 设置为 XDS110。

TM4C1294NCPDT 位于 我的定制电路板上、我有一个 Segger J-Link 仿真器。

评估板上的 TM4C1294NCPDT 已使用 XDS110进行编程、因此可由"xdsdfu.exe"检测到、且固件可升级。
但是、我的定制电路板上的 TM4C1294NCPDT 目前仅使用引导加载程序进行刷写、无法识别为 USB0。

我该怎么办?