This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:PSRAM 接口支持

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294669/am2431-psram-interface-support

器件型号:AM2431

大家好、

我计划为我的项目使用 AM2431BSDFHIALFR MCU、并想将一个 PSRAM 连接到该 MCU。 您能为我 提供更多信息吗?或任何说明如何通过 AM2431 MCU 实现 PSRAM 接口的应用手册/参考原理图、您能为我提供帮助吗?

提前感谢、

萨勒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    您能否告知我们您打算在应用中使用的 PSRAM (器件型号)?

    谢谢。此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rijon:

    我计划使用以下器件作为 PSRAM、

    部件号:S80KS2564GACHV043

    制造: Infineon

    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。

    此致、

    萨勒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    GPMC 不支持 S80KS2564GACHV043。
    请参阅部分  12.3.3.4.10 GPMC PSRAM 访问特性  以查看与 PSRAM-GPMC 兼容的接口协议

    另请参阅此 E2E 主题 (+) AM2432:用于 AM243x 的 PSRAM -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Rijohn 的支持



    您能否推荐已 证明可与 AM243x GPMC 接口配合使用的任何 PSRAM 器件(32MB)?



    谢谢。此致、

    萨勒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    很抱歉响应出现延迟。

    我们针对 GPMC 验证的 PSRAM 是 IS67WVE4M16BLL (8MB)。
    GPMC 可支持任何具有上述 PSRAM 中类似信号的 PSRAM。


    谢谢。此致、
    里约恩