This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在线调试

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294707/tms570ls3137-online-debug

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

您可以 根据原始主题帮助检查以下后续内容:

该项目使用 HALCoGen 构建库相关函数、是使用 Keil MDK 开发的、仍使用原始线程中的代码进行测试。

 针对测试的在线调试:

  • 在 MDK 的观察窗口打开的情况下、使用示波器测量 GPIO 引脚电压、结果发现电平翻转时间不均匀的时间超过100ms。
  • 当观察窗口关闭时、示波器测得的引脚电平翻转时间为偶数、并且波形每100ms 翻转一次。
  • 当调试模式关闭、断电并重新上电、程序全速运行时、GPIO 引脚电平翻转时间也统一为切换一次100ms。

此外、当在线调试时(打开监视窗口)、会 发现有时无法在 CAN 端口上接收到数据(同一 CAN 数据通过 CAN 工具周期发送)。

客户想知道在线调试(观察窗口打开)是否会影响芯片程序的运行。 您能帮助了解一下吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我已开始处理此线程、并将尽快为您提供更新。

    ——
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我只是尝试在我的 Keil IDE 上触发客户问题、但我被困在这里。 我不知道我必须使用哪个编译器版本:

    即使我能够触发客户问题、我唯一能做的就是确认问题、但我无法纠正此问题、因为 Keil 不在我们的范围内。

    如果客户使用我们的 CCS 等工具、那么我们可以提交 JIRA 并采取必要的措施来纠正此问题、但在这种情况下是不可能的。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。