This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:CCS 实时寄存器视图

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1296107/lp-mspm0l1306-ccs-realtime-register-view

器件型号:LP-MSPM0L1306

您好

我是否可以对具有 MSPM0的 CCS 有疑问?

问题1:

我想我们只能在程序暂停时看到寄存器值。

我们可以看到程序正在进行时寄存器实时。

问题2:

如果不能使用 Q1、我们希望每隔几毫秒查看一次寄存器。

每隔 几毫秒是否有任何脚本、工具或暂停程序的方式?

问题3:

我想我们可以在 MSPM0中使用片上调试器。

是否有任何 FULL ICE 可以对 MSPM0系列进行完全内存跟踪?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    Q1:是的,你可以。 只需使用调试模式并设置代码运行、然后您就可以通过表达式/寄存器窗口获取该值。

    Q2:指 Q1。

    Q3:对不起,我不知道 全冰是什么意思。 但当您使用存储器窗口时、CCS 能够监测存储器值。

    以下是您可以使用的函数:

    此外、我建议您查看 CCS 用户指南、其中逐步解释了大量操作。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持。

    Unknown 说:
    q1:是的,可以。 只需使用调试模式并设置代码运行、就可以通过表达式/寄存器窗口获取该值。

    在 CCS 调试模式下、如果通过 Resume Butter 运行程序、则寄存器窗口不会更新值。

    我认为较新的寄存器值需要更新寄存器窗口。 更新可以作为推挂起 abutrn、 步进执行。

    我的客户希望 在程序执行期间实时查看寄存器值。

    Q3:对不起,我不知道 全冰是什么意思。 但当您使用存储器窗口时、CCS 能够监测存储器值。

    以下是您可以使用的函数:

    [/报价]

    我的意思是可以将 CPU、内存完全跟踪为全 ICE 的调试器。

    我认为 XDS110在芯片上需要片上调试硬件。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我想您需要以下功能:

    需要注意的是、虽然数据将实时刷新、但由于程序正在运行、CCS 自动刷新频率的运行速度将比 MCU 慢、因此实时观察数据只能用作参考。

    我觉得 XDS110在芯片上需要片上调试硬件。

    XDS110通过调试接口(SWD)访问器件存储器、这在 MSPM0 TRM 第20章中进行了介绍。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:

    我想我们只能在程序暂停时看到寄存器值。

    我们可以看到程序正在进行时寄存器实时。

    [/报价]

    尝试  在"CCS 调试模式-寄存器"窗口中,寄存器的任何更新都将标记为黄色。

    Br

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal、Helic、

    感谢您提供相关信息。

    我可以在程序运行时看到更新了寄存器值。

    此致、

    GR