您好
我是否可以对具有 MSPM0的 CCS 有疑问?
问题1:
我想我们只能在程序暂停时看到寄存器值。
我们可以看到程序正在进行时寄存器实时。
问题2:
如果不能使用 Q1、我们希望每隔几毫秒查看一次寄存器。
每隔 几毫秒是否有任何脚本、工具或暂停程序的方式?
问题3:
我想我们可以在 MSPM0中使用片上调试器。
是否有任何 FULL ICE 可以对 MSPM0系列进行完全内存跟踪?
谢谢。
GR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我是否可以对具有 MSPM0的 CCS 有疑问?
问题1:
我想我们只能在程序暂停时看到寄存器值。
我们可以看到程序正在进行时寄存器实时。
问题2:
如果不能使用 Q1、我们希望每隔几毫秒查看一次寄存器。
每隔 几毫秒是否有任何脚本、工具或暂停程序的方式?
问题3:
我想我们可以在 MSPM0中使用片上调试器。
是否有任何 FULL ICE 可以对 MSPM0系列进行完全内存跟踪?
谢谢。
GR
大家好、
感谢您的支持。
Unknown 说:q1:是的,可以。 只需使用调试模式并设置代码运行、就可以通过表达式/寄存器窗口获取该值。
在 CCS 调试模式下、如果通过 Resume Butter 运行程序、则寄存器窗口不会更新值。
我认为较新的寄存器值需要更新寄存器窗口。 更新可以作为推挂起 abutrn、 步进执行。
我的客户希望 在程序执行期间实时查看寄存器值。
Q3:对不起,我不知道 全冰是什么意思。 但当您使用存储器窗口时、CCS 能够监测存储器值。
以下是您可以使用的函数:
[/报价]我的意思是可以将 CPU、内存完全跟踪为全 ICE 的调试器。
我认为 XDS110在芯片上需要片上调试硬件。
此致、
GR
您好、GR、
我想您需要以下功能:

需要注意的是、虽然数据将实时刷新、但由于程序正在运行、CCS 自动刷新频率的运行速度将比 MCU 慢、因此实时观察数据只能用作参考。
我觉得 XDS110在芯片上需要片上调试硬件。
XDS110通过调试接口(SWD)访问器件存储器、这在 MSPM0 TRM 第20章中进行了介绍。
B.R.
萨尔
您好!
问题1:
我想我们只能在程序暂停时看到寄存器值。
我们可以看到程序正在进行时寄存器实时。
[/报价]尝试 Sal 提到的函数 在"CCS 调试模式-寄存器"窗口中,寄存器的任何更新都将标记为黄色。
Br
赫利克