This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:高速串行接口中速率最高的是什么?

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293018/am2632-what-is-the-highest-rate-of-high-speed-series-interface

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: Profibus

您好!

我的客户将 AM2632用作他们的 I/O 控制卡。 他们需要 AM2632的高速串行接口来 执行 Profius-DP 协议。  并且他们想知道 AM2632系列接口能够支持的最高速率是多少? 您能否分享一些相关文章或参考设计? 非常感谢。

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我还需要进一步详细介绍这个问题:我的客户想知道 UART 端口的数据速率。 他们希望使用 UART 以最高3Mbit/s 的速度传输数据。 AM2632可以这么做吗?

    然后、他们还想使用 DMA 来 同时控制两个 UART 端口。  AM2632可以这么做吗?

    非常感谢您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 AM263x 上的 Profibus 支持、您可以联系我们的第三方合作伙伴 https://www.tmgte.de/en/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。 此外、我还有两个有关 AM2632的问题:

    1. UART 端口的最高数据速率是多少?

    2. DMA 可以同时控制两个 UART 端口吗?

    希望得到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 此外、我还有两个有关 AM2632的问题:

    1. UART 端口的最高数据速率是多少?

    [/报价]

    请参阅此主题以了解更多详细信息、支持的最大速度为12Mbps。  

    2. DMA 可以同时控制两个 UART 端口吗?

    希望得到您的回复!

    [/报价]

    是的、也支持此功能。 您可以添加两个 UART 实例、并将它们都更改为 DMA 模式。 分配相同的 DMA 通道时、您最初会看到错误、

    您需要将 DMA 通道更改为未使用的通道、并且应该能够使用它。

    此致

    N·A·尼拉布

    [/quote]