This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:LaunchPad OOBE GUI 未对 MSPM0C 进行编程

Guru**** 2842030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294436/lp-mspm0c1104-launchpad-oobe-gui-not-programming-mspm0c

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我已将 LP-MSPM0C1104连接到我的计算机、它按预期显示为 USB 串行接口。 我已将 GUI 设置为正确的串行端口设置:

当我尝试对器件进行编程时、我确实看到 XDS110正确闪烁、这表明 GUI 正在与 XDS110通信、但编程失败:

我能够使用 Uniflash 成功对 OOBE 进行编程、那么是否有办法连接到 GUI 而不强制 GUI 先尝试对其进行编程?

或者有什么关于问题的建议会阻止对 Launchpad 进行编程?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    有很多因素会影响器件、我不进行一些测试就找不到根本原因。

    很遗憾、我手头没有 LP-C、您可以转发 GUI 链接吗、然后我在拿到电路板时可以尝试它。

    顺便说一下、 该问题是否会坚持让您通过 UniFlash 加载代码示例?

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    某些其他 GUI 具有终端或日志视图、在这些情况下会有所帮助、但我在这里没有看到。  

    而且、即使与 Uniflash 编程的板配合使用、也无法正常工作。

    GUI 链接如下所示: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/LP_MSPM0C1104_OOBE/ver/1.0.2/

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    Unknown 说:
    我将 LP-MSPM0C1104连接到了我的计算机、并且按预期显示为 USB 串行接口。 我已将 GUI 设置为正确的串行端口设置:

    这个页面和我不一样、它似乎不认可 XDS 端口。

    我得到一个用于测试的评估 LaunchPad 板(不是 LaunchPad 的官方版本)、然后检查是否连接正确:

    对于闪烁 LED 演示:

    请仔细检查您与 GUI 的连接、或者您 可以更改新电路板进行测试。

    B.R.

    萨尔