This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293550/am2634-am2634

器件型号:AM2634

如何创建 X.509证书并将其与映像合并、并在提供 MCU + SDK 和 OTP Keywriter 时进行引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您能否详细说明您的用例?

    X.509映像生成以及与原始映像合并、这在工具/引导/签名/ mcu_rom_image_gen.py

    系列-

    与原始图像合并-

    OTP Key Writer 的具体要求是什么?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的疑问是、要生成证书、我们应该始终使用 gen_keywr_cert.sh 文件、运行命令或编辑  mcu_rom_image_gen.py 下载示例文件、或使用 mcu_rom_image_gen.py  仅用于对映像签名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于应用映像、应生成和配置证书、如何生成证书、应使用哪个文件、以及如何对证书进行签名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您在谈论哪个证书?

    mcu_rom_image_gen.py  需要用于 ROM 证书、如 SBL 和 HSM 运行时证书。

    对于密钥写入器证书   gen_keywr_cert.sh  电容器。 扩展与 SBL 和 HSM 运行时证书完全不同。

    对于应用图像证书、它可以是 TI 定义的(如 TIF-MCU 格式)、也可以选择创建定制格式、以防您具有定制的 HSM 运行时固件。

    在 MCU+ SDK 中、借助为应用映像签名提供的 TIF-MCU 映像-  mcu_appimage_x509_cert_gen.py  电容器。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    在密钥编写器出现危机的情况下、我使用了 gen_keywr_cert.sh、并显示无法加载 ti_fek_public.pem 文件时发生错误。 无法访问辅助和主 cert .bin 文件、如何解决

    mcu_rom_image_gen.py  需要 ROM 证书,如 SBL 和 HSM 运行时证书。

    用于配置 OID 的证书应该执行的操作(对于 SBL 和 HSM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您是否可以共享您正在使用哪个版本? 您是否还可以共享该问题的片段?

    ,用于配置 OID 的证书时应执行的操作,如果是 SBL 和 HSM

    https://kernelmanic.com/2020/06/20/generating-certificates-with-custom-oids-using-openssl/

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash