This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:SKD 更新 SysConfig 链接器脚本

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295257/mspm0l1106-skd-update-sysconfig-linker-script

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

让 SDK 保持最新状态的最佳方法是什么?  我们看到 MSPM0 SDK 已更新为 V20.01.06 (从 V20.00.05)。 但 SysConfig 现在包含生成的链接器脚本、该脚本不支持任何修改(仅限于 我们所能知)。  

我们需要进行某些修改以适应 EEPROM 仿真(保留的地址范围)。

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    1.对于导入到 CCS 中的最新示例、需要定制链接器文件:  

      重新编译工程、将/generated Source/device_linker.cmd 文件复制到您工程的根文件夹中。(就像旧版本 SDK 一样)。

      然后禁用 syscfg -> Project configuration files ->连接器文件生成。

      重新构建项目、您可以自行修改链接文件。

    2.对于从旧版本升级到1.2.1.0的用户,有两种方式:

      2.1用户手动配置链接器文件的选项:在  syscfg ->  Project configuration files -> Linker File Generation、禁用您想要自行维护的相应生成选项。 编译期间最常遇到的错误是[Linker File Generation]和[Startup File Reference]。

      2.2 自动生成文件的选项:删除旧版本项目的[.cmd]文件和[ticlang]文件夹。  这对于需要在不同器件之间迁移代码的用户非常有用。

    此致、

    赫利克