This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:有关 RGMII 部件的问题

Guru**** 2411080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295221/am2434-questions-about-rgmii-part

器件型号:AM2434

大家好、

我是 FAE Jayden、我的客户 O-net 在其设计中使用 AM2434。 他们对 EVM 中的 RGMII 部分有一些疑问。  

O-Net 当前使用 RGMII1的 IOSET2组、MDIO 也使用 IOSET2组。 他们发现 EVM 电路板中的某些 RX 信号具有上拉或下拉电阻器、而不同组的 RGMII 上拉和下拉信号是不同的(如下所示),请帮助确认是否需要将其上拉或下拉? 需要哪些信号?

上述原理图位于我们的 EVM 板中。 这里还附加了刚刚完成的原理图 o-net、您能帮助检查  RGMII 器件吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../AM2434_9F530674FE56_.pdf

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    搭接电阻器与电路板上使用的 PHY 器件完全相关。 可通过4级设置引脚或管理寄存器接口来完成器件的配置。 使用建议值的上拉电阻和下拉电阻设置4级自举引脚输入与电源的电压比、以选择一种可能的选定模式。 RX_D0和 RX_D2用于选择 PHY 器件的地址。

    在 AM243-EVM 原理图中、PHY1地址为0000、因为 RX_D0和 RX_D2都在搭接模式"1"下运行、因此两个引脚都断开。
    对于 PHY2、地址为0011 RX_D2处于开路状态(设置模式1)、并使用2.49k Ω 电阻器上拉 RX_D0 (设置模式4)。

    来到 RCX_CTRL、搭接模式1和2不适用于 RX_CTRL。 必须为搭接模式3或搭接模式4配置 RX_CTRL 搭接。 客户可以使用这两个电阻器(模式3)、也可以使用一个2.49k Ω(模式4)电阻器。 请参阅板上相应 PHY 器件的数据表、以获得更详细的说明。 请参阅此文档、了解如何通过 搭接引脚配置具有4级搭接的以太网器件(修订版 A)。 (TI.com)

    谢谢。此致、

    Narayanrao Puli.