请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好!
例如、在 F2837x DSP 系列上、EPWMCLK 不应超过100 MHz、如果不使用 HR、则可在 PWM PRD 上提供10ns 的分辨率。
在 F2838x 上、此限制为200 MHz。 对于使用相同 ePWM 外设的 Sitara 器件、有何限制? (如 AM243x 系列)
一般而言、在有些器件中 EPWMCLK 可能> 200 MHz?
谢谢!
阿尔贝托