This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:最大程度地减小 DSP 和/或 Sitara 上的 EPWMCLK

Guru**** 2418170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290668/am2434-max-epwmclk-on-dsp-and-or-sitara

器件型号:AM2434

您好!

例如、在 F2837x DSP 系列上、EPWMCLK 不应超过100 MHz、如果不使用 HR、则可在 PWM PRD 上提供10ns 的分辨率。

在 F2838x 上、此限制为200 MHz。 对于使用相同 ePWM 外设的 Sitara 器件、有何限制? (如 AM243x 系列)

一般而言、在有些器件中 EPWMCLK 可能> 200 MHz?

谢谢!

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    对于延迟回复深表歉意。 在各自的 TRM 中、我可以找到以下信息。

    • 对于 AM263x、AM263Px、ePWM 时钟可以高达200MHz、SYSCLK (SOURCE)
    • 对于 AM273x、EPMW 时钟可高达100 MHz (VCLK4源)
    • 对于 AM243x、EPWM 时钟源自 PLLCTRL0、作为 MAIN_SYSCLOCK0/2

    谢谢。此致、

    马德哈瓦