This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:关于使用 SWD 接口调试 TM4C129XNCZAD 的查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294562/tm4c129xnczad-inquiry-on-debugging-tm4c129xnczad-with-swd-interface

器件型号:TM4C129XNCZAD

大家好!

我最近定制了使用 TM4C129XNCZAD 的 PCB。

我正在尝试通过 SWD 接口刷写固件映像。

作为调试器、我使用的是 XDS110、CCS 版本是12.4。

当我调整以加载图像时、出现以下错误。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-615'(0xffffffd99)。
标题为"SC_ERR_SWD_Protocol"。

解释如下:
目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 为
到目标的连接也许不可靠。 尝试降低
TCLK 设置才能重试。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

我在论坛上看过一些参考文献、

CC3220MODA:无法通过 SWD 连接、ERROR SC_ERR_SWD_PROTOCOL -615 - Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

在论坛中、他们说错误是由于 MCU 被锁定所致。 他们提供了使用 UART 的解决方案。

在本例中、我当前可以访问 SWD 接口。 是否可以通过 SWD 解锁 MCU?  

是否必须使用 JTAG 的所有4个引脚解锁设备?

任何建议都会很有帮助。

此致、

吉恩