This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:BSL GUI 开箱即用

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294456/lp-mspm0l1306-bsl-gui-did-not-work-out-of-the-box

器件型号:LP-MSPM0L1306

您好!

我有一个客户尝试使用 BSL GUI、但无法使其开箱即用。  

C8在其 Launchpad 上被填充、这会干扰 GUI 上的 PA23 UART_TX。 在 Launchpad 原理图上、C8标记为 DNP、但似乎这个已组装电容器。 移除电容器解决了问题、并允许 GUI 按照所述运行。

只是一个抬头,以防其他人遇到这个!

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    感谢您的反馈!

    我会转发给 MSPM0 BSL 开发专家。

    B.R.

    萨尔