请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0L1306 您好!
我有一个客户尝试使用 BSL GUI、但无法使其开箱即用。
C8在其 Launchpad 上被填充、这会干扰 GUI 上的 PA23 UART_TX。 在 Launchpad 原理图上、C8标记为 DNP、但似乎这个已组装电容器。 移除电容器解决了问题、并允许 GUI 按照所述运行。
只是一个抬头,以防其他人遇到这个!
穆南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个客户尝试使用 BSL GUI、但无法使其开箱即用。
C8在其 Launchpad 上被填充、这会干扰 GUI 上的 PA23 UART_TX。 在 Launchpad 原理图上、C8标记为 DNP、但似乎这个已组装电容器。 移除电容器解决了问题、并允许 GUI 按照所述运行。
只是一个抬头,以防其他人遇到这个!
穆南