This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L830:USB 器件需要引脚

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK, TUSB1106, TUSB1105, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293798/rm46l830-required-pins-for-usb-device

器件型号:RM46L830
主题中讨论的其他器件:TMDXRM46HDKTUSB1106TUSB1105RM46L852

您好!

RM46技术参考手册未规定 USB 器件连接需要哪些引脚。

在 TMDXRM46HDK 上运行我们的应用时、通过 USB 连接没有问题。  

但在我们自己的 PCB 上使用不同的收发器(TUSB1106)连接时、我们无法看到与我们的器件有任何连接。

在我们自己的设置中、我们通过一个1k5欧姆电阻器将 TUSB1106 SOFTCON 引脚连接到 Vcc。 不使用 USB_FUNC_PUENO 和 USB_FUNC_PUENON、而是为 eQEP2A 和 eQEP2B 配置引脚。

USB 控制器作为一个 USB 设备运行需要哪些引脚?

我期待收到您的回复、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

    请参阅以下主题、此处 QJ 突出显示了 USB 连接所需的引脚。

    (+) RM46L850:USB 示例代码不起作用-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的答复。

    我已经查看了您链接的线程、并在我们的设置中对其进行了测试、但是我们仍然没有看到通过 USB 进行的任何连接。

    为了更详细地说明、我们不接收任何中断、也不接收任何更改状态寄存器、即 SOF 和 devstat 都为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias:

    我认为我们不应该使用  TUSB1106  、而不应该使用 TUSB1105。

    原因是、  TUSB1106仅支持差分模式、但此处我们以单端模式运行 TUSB1105 (通过 TUSB1105的接地模式引脚)。  这主要是因为  RM46L852 USB 主机控制器仅支持单端输出模式。  因此请仅使用 TUSB1105。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题以及以下主题中的子附加主题:

    (+) RM46L852:使用 TUSB1106 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我们发现板载 USB 集线器存在问题、这意味着我们目前无法测试使用 TUSB1106时是否存在问题。 我会将您的回答标记为答案、非常感谢您的帮助。