This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HALCoGen 生成软件违反 MISRA C。

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293650/rm48l952-halcogen-generation-software-violates-misra-c

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、感谢大家一直回答我的问题。

今天、我想问您如何解决问题、因为 HALCoGen 生成软件违反了 MISRA C。

1. 如何使 HALCoGen 生成软件满足 MISRA C 的要求?

2. 或者 HALCoGen 生成软件即使不符合 MISRA C 的要求,也可以通过 SIL3认证吗?

3. 或者说 HALCoGen 生成软件已经满足 MISRA C 的要求了,我错了吗?

感谢您查看我的问题。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在验证哪些 MISRA C 标准?

    因为 从 HALCoGen 生成的用于 Hercules 器件(RM48)的代码 仅符合 MISRA-C 2004编码指南。 因此 、他们没有严格遵守 MISRA 2012规则。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    我们当前正在验证 MISRA C 2012标准。
    有没有办法使用 HALCoGen 满足 MISRA C 2012标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前版本的 HALCoGen 无法实现、如果代码的任何部分违反 MISRA 2012指南、则必须由客户自行手动更改相应的代码。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。 祝您愉快!