This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FMC 奇偶校验功能

Guru**** 2538190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279267/tms570ls3137-fmc-parity-functionality

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我目前想要解释 "FMC -不可纠正的错误(总线1访问上的地址奇偶校验)"-(ESM G2 CH4)-指的是什么?

TRM 的第5章似乎没有直接提到奇偶校验功能(与第6章、TCRAM 相比)。 下面是对"奇偶校验"的唯一引用:

  • ECC 编码表中的 PG 254。 我对此的解释是、"偶数"或"奇数"方案由行定义、并可能通过添加额外的 XOR 运算来影响相关的 ECC 位。 这不是安全功能、而是与 ECC 编码方案相关。
  •  FPAR_OVR 寄存器概述中的 PG 297。  BUS_PAR_DIS 注释到"地址总线奇偶校验错误和缓冲器奇偶校验错误"可被禁用、这表明存在一个在复位时被启用的安全特性。

是否有可能提供  FPAR_OVR 寄存器概述内所引用的安全特性的解释、以及会导致 ESM G2 CH4错误的条件? 此外、是否可以定义参考的 SYS_ODD_CHECK 信号? 这似乎与奇偶校验安全功能有关、但在 TRM 中未定义它。

谢谢。

格雷森