This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:ESM 上的 L2RAM 错误

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290146/rm57l843-l2ram-errors-on-esm

器件型号:RM57L843

您好!

ESM 组3上的 L2RAM 错误未使用 FIQ 发出信号、因此这意味着程序可能从 L2RAM 中读取损坏的值、并且只能在检查 ESM 状态寄存器3和
RAMERRSTATUS 寄存器  是这样吗?


组1 -通道26:L2RAMW - ECC 单一位错误
组2 -通道07:L2RAMW -不可纠正的错误类型 B
组3 -通道03:L2RAMW - ECC 双位错误
组3 -通道14:L2RAMW -不可纠正的错误类型 A
组3 -通道15:L2RAMW -地址/控制奇偶校验错误

应用于 L2RAM (PBIST_RAMGROUP_29_L2RAMW 和 PBIST_RAMGROUP_30_L2RAMW)的 SafeTI 诊断库的从 SL_SelfTest_PBIST 中的 PBIST 是否检测到上述错误?

此致、
马尔西奥