This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843微控制器-与 LAN9354I/ML 芯片连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293959/rm57l843-rm57l843-microcontroller---interface-with-lan9354i-ml-chip

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGENDP83640

您好、TI 团队、

我想将 RM57L843微控制器 与 LAN9354I/ML 芯片进行连接。

请指导我遵循哪些步骤。

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    用于生成驱动程序层的 HALCoGen 不支持 LAN9354

    它只能支持 DP83640和 TK111、默认情况下不会生成 LAN9354。 我还在该驱动程序上搜索了旧线程、但我觉得没有什么有用的东西。

    因此、对于此 PHY、您应该需要创建自己的驱动程序、并需要集成到应用代码中。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    请为我提供一些为 PHY 芯片创建自己的驱动程序代码的提示。

    谢谢。此致、

    A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    请验证 DP83640的现有驱动程序中使用的重要 API。

    它们是:  

    Dp83640自动协商、 Dp83640PartnerAbilityGet、 Dp83640IDGet 和 Dp83640LinkStatusGet 。

    尝试同时为 LAN9354创建相应 API。

    如果可能、请首先尝试与 Microchip 讨论、并验证他们是否为 LAN9354提供了任何驱动程序代码。 如果他们正在提供驱动程序、请使用我们的来验证他们的驱动程序 API、并根据我们的驱动程序进行必要的更改。

    如果他们没有提供任何驱动程序、则必须验证 LAN9354的数据表、并应通过了解相应的寄存器来创建相应的 API。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。