This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:未针对 AM2634初始化 QSPI 闪存基址

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289326/tmdscncd263-qspi-flash-base-address-is-not-initializing-for-am2634

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

我们正在使用来自 MCAL_AM263x_09.00.01.00软件包的闪 存驱动程序,我们正在尝试初始化 闪存驱动程序,但从 QSPI 闪存基址收到错误。

我知道吗、依赖性模块及其 正确初始化 闪存驱动程序所需的初始化。 我们甚至配置了 QSPI 端口引脚、但仍然收到错误。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我已经联系了软件所有者对此发表评论。 您观察到的错误还有其他细节吗?  

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    是的、您能否提供有关该错误的更多详细信息?

    哪个 API  报告此错误?

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    您能否找到随附的图像?

    根据图像 、在 Fls_Qspiu Init init 中、执行 memset 时出现异常。

    此外、QSPI 基地址也是不可访问的。

    您能否对此行为提供一些反馈?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    能否详细介绍在执行 memset 时出现了什么异常?
    我还可以看到 QSPI 基地址是可以访问的。 提供断点后、您是否检查了基地址?

    谢谢。此致、

    Raj Nanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj Nanda、

    我们修改了 memset 函数并解决了错误、但在执行 Fls_Qspi_Program 在线状态时、向 FLS_QSPI_CTRL_BASE_ADDR 写入硬件寄存器时、由于  FLS_QSPI_CTRL_BASE_ADDR 无法访问、因此出现了未分配的异常、如上图所示。

    此致、
    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您能否检查是否已通过 MCU 模块启用 QSPI 时钟?

    该选项在 mcu_PBcfg.c 文件中启用。

    此致、
    Raj Nanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Nanda:

    我已检查 mcu_PBcfg.c 文件、QSPI 时钟存在

    我们还需要什么其他东西来实现

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj Nanda、

    此外、我们会 在电路板初始化期间启用缓存 RAM、这对所有寄存器是否有任何影响

    此致、
    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您是否能够运行 MCAL 版本包中提供的 FLS 应用程序? 您能试一下吗?

    $MCAL_INSTALL_DIR/mcal/examples/fls

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S