This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:将 N2HET1[13]/SCITX 配置为 UART、模块的基址是多少:

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290986/tms570ls1224-configure-n2het1-13-scitx-as-uart-what-is-the-base-address-of-module

器件型号:TMS570LS1224

如何将 N2HET1[13]/SCITX 配置为 UART 发送引脚?

我需要传输4个字节的数据、因此使用以下 API

void sciSend (sciBASE-t * sci、uint32长度、uint8 *数据)

什么是 N2HET1[13]/SCITX 作为模块的 UART 基址:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindu:

    LIN/SCI (引脚132,131)的基地址为0xFFF7E400  

    SCI/N2HET (引脚39、38)的基地址为0xFFF7E500。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运气不好……它不能用

    #define sciREG (sciBASE-t *) 0xFFF7E500U)

    PinMuxReg->PINMMR8 = PINMUX_PIN_39_SCITX  | PINMUX_PIN_40_MIBSPI1NCS_2 | PINMUX_PIN_41_HET1_15;

    u8_txx_data =(u8) 01;

    sciSendByte (sciREG、u8_txx_data);

    我漏掉的其他东西

    我没有看到串行终端上打印的任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindu:

    您是否已通过 UART 收发器将这两个 UART 信号路由到您的主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要普通 SCI (不需要 SCI Lin)就能将数据从 TMS570LS1224传输到 PC

    我正在将 USB 连接到 TTL 线、

    TMS 的 TX 至(USB 至 TTL)的 RX

    TMS GND 至(USB 至 TTL GND)

    对于普通 SCI 有任何可用的示例代码、我只查看 SCILin 的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通 SCI 是什么意思?

    在 TMS570 HDK 上、我们使用 FTDI 芯片将 JTAG 信号和 SCI/LIN 信号转换为 USB。

    在 TMS570 Launchpad 上、我们使用 TM4C129器件来完成同样的工作。

    您不能将 SCI 信号直接连接到 USB 信号。