This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:在 Keil IDE 中加载闪存时无法访问存储器

Guru**** 2445120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1290324/lp-mspm0l1306-cannot-access-memory-while-flash-loading-in-keil-ide

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306
考虑我们的系统配置:
1.LP-MSPM0L1306  
2. Keil uVISION 许可版本: V5.38.0.0
我们能够在 Keil IDE 中编译而不出现任何负面影响、但在将代码加载到 LaunchPad 中时遇到了问题。
在闪存加载电路板期间出现"无法访问存储器"错误。  
构建输出如下所示:
".\Objects\GPIO_toggle_output_LP_MSPM0L1306_nortos_Keil.AXF"- 0错误、0警告。
已用生成时间: 00:00:01
加载"C:\\ti\\mspm0_sdk_1_20_00_05\\examples\\nortos\\LP_MSPM0L1306\\driverlib\\GPIO_toggle_output\\Keil\\Objects\GPIO_toggle_output_LP_MSPM0L1306_nortos_Keil.AXF"
无法访问存储器
错误:闪存下载失败 - 目标 DLL 已取消
Flash 加载在10:40:18完成
请查看所附系统所有必要设置的图片以供参考:
谢谢。此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于调试器、您使用的是 XDS110还是 J-Link?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 Launchpad、所以我正在使用板载 XDS110。

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了使用 Arm 的 ULINK PLUS 调试器、它也出现了同样的问题、即无法访问存储器。

    但是、我们能够在 CCS 环境下闪存加载 LaunchPad、这表示没有硬件问题。

    可能只有 Keil 设置端存在一些问题。

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用了 USB 集线器? 请将器件直接连接到 PC 的 USB 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary HII

    我们在不使用任何 USB 集线器的情况下、已将器件直接连接至 PC 的端口。

    请您升级问题并帮助我们尽快解决问题、以便我们可以开始开发。

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与 Vikas 离线讨论过这个问题、我想我们可以对此进行快速呼叫、您现在有时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们可以在 IST 上午9:30进行联系。 您可以分享您的 Gmail ID ,以便我可以向您发送一个谷歌会议的邀请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们离线讨论该问题、并结束该主题。