This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:现场总线协议固件支持

Guru**** 2416420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293228/am2434-fieldbus-protocol-firmware-support

器件型号:AM2434

您好 AM2x Champ

在开发 ICSS 固件时、是否可以仅使用 TI 提供的 SDK 和现场总线协议固件来开发软件? 如果 TI 没有正确的解决方案、我应该调查哪个第三方解决方案?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    Unknown 说:
    在开发 ICSS 固件时、是否可以仅使用 TI 提供的 SDK 和现场总线协议固件来开发软件?

    在大多数情况下,这是足够的,但如果你有一些自定义的要求,你可以直接联系 Kunbus 他们将能够为您提供支持。  

    [报价 userid="477602" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293228/am2434-fieldbus-protocol-firmware-support "]如果 TI 没有正确的解决方案、我应该调查哪一个第三方解决方案?

    我们有几个第三方、与港口和 TMG 密切合作。 如果你 在看什么具体的东西,请告诉我,我可以让你知道相同的。