This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224普通 SCI 代码

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293251/tms570ls1224-tms570ls1224-plain-sci-code

器件型号:TMS570LS1224

我需要启动普通 SCI (而不是 Lin SCI)、以便将调试打印输出到串行终端。

我能否获得分步指南、如何在卤素模式或任何工作示例中进行配置。

我看到的示例只针对 SCI Lin、而不是普通 SCI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindu:

    SCI-Lin 和纯 SCI 不会有任何区别、因为使用的 API 是通用的。唯一的区别是传递给该 API 的基址是不同的。

    例如:

    在上面的屏幕截图中、  sciREG 是普通 SCI 的基地址、而  丝滑铁氧

     



    体 是 SCI-LIN 的基址。 因此、例如、如果您需要调用"sciSendByte" API 以发送字节: 在普通 SCI 中、您应该按如下方式调用: sciSendByte( sciREG、 0xAA);/*该 API 将字节0xAA 发送到 SCI Tx*/ 在 SCI-Lin 中、您应该需要按如下方式调用: sciSendByte( 丝滑铁氧体 , 0xAA);/*该 API 将字节0xAA 发送到 SCI Tx*/ 请注意、除了基址寄存器地址、这两者之间没有任何区别。 这同样适用于其他 API。 您还可以参考以下视频教程来了解 SCI 的基础知识; Hercules 教程:将 SCI 用于 UART 通信- YouTube -- 谢谢。此致、 Jagadish。