This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:并行的服务器和客户端

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293363/msp432e401y-server-and-client-in-parallel

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们是否能使用 MSP432E401Y 执行以下操作?

1. HTTP 服务器+ MQTT 客户端并行运行

2. HTTP 服务器+ HTTP 客户端并行运行

另外、您可以告诉是否可以实施 HTTPS 服务器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MSP432E SDK 中包含 MQTT 和 HTTPS 服务器示例。 请参阅这些示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Charles

    您能给我们讲一下第1点和第2点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常确信432将会实现您想要的一切。 这非常简单、但需要学习。 尝试提供的各种 http/https 示例。 一旦您掌握了它的窍门、您将看到如何组合您需要的位。 您在 GUI 中选择的选项会生成一些代码、然后您需要一些用户代码来启动所需的任务、以及一些用于在网络启动(已分配 IP 地址)时发生回调的使用代码。

    将示例放一段时间后、即可点击到位。