This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:位置管理器支持

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293167/am2434-position-manager-support

器件型号:AM2434

您好,Am2x Champ

我想 AM2x 支持位置管理器、我可以使用与 C2000相同的功能吗? 如果是、AM2X 中是否有 CLB?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    AM243x 不像 C2000那样拥有位置管理器、但   借助其强大灵活的片上 PRU-ICSSG、AM243x 可支持广泛的绝对编码器(最多3通道)协议(如 EnDat 2.2、Tawagama、Hyper-V DSL、BiSS-C 等)。

    它还支持使用其 PRU-ICSSG 进行电流检测的 SDFM (多达9个通道)。  

    此致、