This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 AM2x 时的优势优于 C2000

Guru**** 2415440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1293170/am2434-introduce-benefits-when-using-am2x-than-c2000

器件型号:AM2434

您好 AM2x Champ

我们听说过、在使用 AM2x 时、通信功能和功耗优于 C2000、

那么、请介绍具体的优势。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    1. AM243x 能够支持各种工业通信协议、如 EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet、IO Link 等即将推出。 这归功于强大而灵活的两个片上 PRU-ICSSG。

    2.  AM243x 能够支持各种 绝对编码器协议 ,如 EnDat 2.2、Tawagama、Hyper-V DSL、BiSS-C 等。 这归功于强大而灵活的两个片上 PRU-ICSSG。

    3. AM243x 具有四个800MHz R5F 内核和2MB 片上存储器、可提供强大的实时控制功能。

    4. MCU 域中的片上 M4内核便于实现安全功能。

    5. AM243x 能够在单个芯片上支持多达三个伺服电机。

    有关详细信息、请查看我们的电机控制 SDK 9.0.0。  

    此致、